结果:找到"shmictrl 单片机开发 表头 LCD",相关内容1000条
  • 寻找单片机开发人员软件硬件
  • 项目一直是外包的,目前碰到的问题,现在工程师没有思路,寻找有单片机开发的人员,只负责写软件,硬件有现成的,也可以写硬件,打样贴片都不需要负责,我们自己打样贴片,只负责硬件和软件,主打产品智能家居,仪器仪表,电流电压,有愿意的私聊,开发时间30天内
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 发帖人:太阳一一昂 发帖时间:2023-08-28 17:57:00
  • 补水纳米喷雾器方案开发
  • 补水纳米喷雾器方案开发冬天是比较干燥的因为室内要开空调,或者烤火,或者柴暖都涉及到另一个问题那就是干燥,很多人脸上的肌肤就容易缺水干燥。如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发,详细知识说明如下。信息摘要:如果不及时补水护理,就容易发生出油长痘的情况。所以补水成为了人们美妆护肤的一大重点,谁不爱美呢?通程创品推出了一个基于单片机的补水仪纳米喷雾器方案开发。一、补水纳米喷雾器方案原理介绍本方案采用单片机NY8A051F型号芯片作为主控芯片开发,使用超声波高速震荡技术切割,可以让水和精华...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PLC控制板 发帖人:TCOOP 发帖时间:2023-02-09 15:24:00
  • M032位单片机PY32F003030开发板,可替代ST、GD华大
  • 该开发板支持PY32F003和PY32F030两种系列单片机。可以前往芯岭技术淘宝或者1688店铺购买。PY32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达32Kbytesflash和4KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。PY32F003系列微控制器的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 板,工具, 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-07-04 15:42:00
  • 可跑C代码的串口屏之T12白光烙铁
  • T12白光烙铁也是电子DIY中一个非常经典的项目,以至于T12白光DIY烙铁也是广大爱好者和专业人员的标配工具;T12的整个电路可以说是一个标准的温控系统,因此把代码稍微改制,就可以实现各种温控器的方案;T12目前大多数采用12864的OLD方案在做,少数低端的还在使用数码管,为了彰显豪华版的T12,我们决定拿2.8吋的shmictrl液晶屏来做,这样显示就可以足够豪华为了做这个项目,某宝上买了一个最低档的套件,说实话,就是买个手柄,怕烫到自己。好了,废话不多说,上图:利用原来的外壳做个一个支架,连接屏幕。电路上采用标准的T12控制:加热部分:PWM信号控制MOS给烙铁头加热烙铁头热电偶信号...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 液晶屏 控制器 人 快速 shmictrl T12 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-07-12 10:56:00
  • 可跑C代码的串口屏之6路WIFI外网可控电子开关(含源码和PCB)
  • 六路WIFI外网IO控制器一直以来,物联网的控制一直都是电子界发展的一个热点,但是物联网的开发却不是一个简单的工程,而对于只是熟悉单片机这样的硬件开发者来说确实一件很难的事情,原因是除了掌握单片机的开发外,还的掌握互联网服务器的开发、手机端等开发等等,导致难度一再上升,为此我们在sHMICtrl的基础上,连接ESP-12S,完成了这个六路控制器,可由外网服务器直接透传内网控制sHMIctrl上的六路扩展IO的电平,同时屏幕上也可以直接控制这六路IO;大家知道,作为一个物联网控制设备,需要联网,而联网就需要有UI界面输入wifi密码,这个就一下难住了大多数的单片机开发者,常规的方案是借助手机来...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: shmictrl WIFI ESP8266 ESP-12S 外网控制 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-05-29 13:30:00
  • 可跑C代码的串口屏之36V5A彩色电压电流表头(含源代码和PCB全套资料)
  • 电路设计1、采样电路设计这是一个非常简单、实用、标准的电压电流采样电路,基本原理是:-电压经过R4R5的分压,进入单片机的电压AD采样;分压比是10:1,也就是说3.3V满量程的AD,实际可以测量的电压是:3.3(10+1)=36.3V;-电流经过R11采样电阻,确保主GND为0V的话,采样电阻另一端的电压就和电流有关,经欧姆定律得知,V采样电压=I0.025欧;-采样电压经过运放组成的放大电路,放大倍数由R8和R10决定,Vout=V采样电压*(27K+1.1K)/1.1K;-因此,电压电流两个AD通过上面电路接到单片机的两个AD端;2、辅助单片机的选型和电路设计考虑到精度和成本,我们选择...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: shmictrl LCD 发帖人:jetbin 发帖时间:2019-05-29 13:08:00
  • 面向初学者的STC15单片机多任务单片机课程
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 板 学习 51 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-28 09:25:00
  • WQX开发板STC15单片机多任务开发板
  • WQX-15开发板1、作品简介第一款面向初学者的STC15单片机多任务开发板。整个开发板的所有电路可以同时运行起来。芯片运行更高效!采用框架式编程概念,统一规范书写程序,提高程序编写质量和编写速度。做到一次编写永久使用。2、作品亮点(1)采用整体设计方案,整个开发板就是一个庞大的电路群,每个课程学一部分,整个课程学完就是整个板子同时运行一个大程序。(2)外置下载器,自动完成STC单片机所需要的断电下载功能。不需要人工频繁按开关。(3)附属多功能DMX无线板,辅助完成NRF24L01无线通信、DMX512有线通信等协议。(4)附属多功能DMX无线板,使用的是STC8F2K16S2单片机,也就是...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:祁绪电子 发帖时间:2019-04-27 19:41:00
  • 第三方开发案例样本
  • 最近申请加入第三方服务的朋友比较多,总有人问,为什么我案例,不能审核通过。嘉立创第三方服务平台,我们对服务商能力需要评估,是对客户负责,也是对服务商负责,您写的案例只有草草几句,无章节,描述内容或与标题不相关,客户是不会选择你的,客户只会选择案例看起起来还行,客户心中才会为您加分,才会选择您。所以,为了一次性通过审核,请详细描述您开发案例,请勿在案例或图片里写联系方式,案例不符合规范的,审核不会通过的开发案例样本一、【项目名称】第三方开发案例样本二、【开发团队简介】(选填,填写了可以让客户更多了解您,接单机会更多)1、学历或工作背景2、开发经历,做哪些项目3、熟悉平台、善长领域三、【项目亮点...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 嵌入式 发帖人:第三方服务专员 发帖时间:2018-12-21 14:05:00
  • 电子展上看到的一些电压电流表头
  • 近期的HK秋季电子展上,我看到的一些电压电流表头。虽然现在基本是数字时代,但这些传统的模拟仪表面板,在一些特定的场合还是大放异彩,数值很直观,养眼,给人留下那个78时年代满满的回忆。。产品来自台湾企业:http://www.flashstar.com.tw
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-10-16 16:43:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: